This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:应用问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463531/bq25750-application-problems

器件型号:BQ25750

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户遇到一些 BQ25750问题。

1.芯片内部的 BATFET 是否可以算作理想的二极管?

数据表显示建议仅在单个 FET 上使用。 能否将背对背二极管用作理想二极管?

3. 当适配器未连接且 SYS 电压高于某个电池的电压时、可以通过降压/升压?进行充电

4.如果背对背 BATFET 是理想的二极管、那么反向截止时间和正向开通时间是多少?或者如何计算?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    1.除非位 EN_BATFET_IDEAL_DIODE = 1、否则 BATFET 不会作为理想二极管运行。

    2.我们建议在理想二极管模式下仅使用单个二极管、因为2个 FET 的导通速度可能很慢。

    3.如果 ACFET 不存在且 VAC 引脚连接到 SYS 引脚、则您可以通过 VSYS 为电池充电。

    4.我们没有这方面的信息。 这将取决于您选择的 FET。

    顺便说一下、您可能需要查看 BQ2538电源路径上的常见问题解答页面和指南。

    请告诉我这是否解答了您的问题。

    此致、
    埃森·加洛韦