Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具与软件:
你(们)好
1.使用 BQ40z50监测计时、监测计的 PBI 引脚是否可用于为 LDO 的 EN 引脚供电、以控制 LDO 的打开和关闭? 如果 PBI 可以为 LDO 引脚供电、是否可以按图10中所示连接51k 上拉电阻?
2. 是仅当电量监测计关断时电量监测计的 PBI 引脚为低电平、否则 PBI 的电压将始终等于 VBT 或 VCC 电压

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
1.使用 BQ40z50监测计时、监测计的 PBI 引脚是否可用于为 LDO 的 EN 引脚供电、以控制 LDO 的打开和关闭? 如果 PBI 可以为 LDO 引脚供电、是否可以按图10中所示连接51k 上拉电阻?
2. 是仅当电量监测计关断时电量监测计的 PBI 引脚为低电平、否则 PBI 的电压将始终等于 VBT 或 VCC 电压

您好、Susan:
Unknown 说:1. 使用 BQ40z50监测计时、监测计的 PBI 引脚是否可用于为 LDO 的 EN 引脚供电、以控制 LDO 的断开和闭合? 如果 PBI 可以为 LDO 引脚供电、是否可以按图10中所示连接51k 上拉电阻?
由于 PBI 引脚需要重新加电、因此不建议在这种情况下使用该引脚。 可能最好使用 R5版本固件上提供的 GPIO 功能、如果不使用 LED 引脚、这些引脚可用作 GPIO 以实现外部功能。
Unknown 说:2. 是仅当电量监测计关闭时电量监测计的 PBI 引脚为低电平、否则 PBI 的电压将始终等于 VBT 或 VCC 电压
我相信这是正确的。
此致、
Anthony
你好、Anthony
1.是否可以这样设计原理图?

2.该设计是否对测量仪表有任何软件要求以及是否需要主机向测量仪表发送配置数据
3. 启用测量仪 IO 端口 LDO 的要求
1)只要监测计未处于 SHUTDOWN 状态、LEDCNTLC 引脚将始终处于高电平
2) 2)如果 LEDCNTLC 引脚启用为高电平、电压值是多少
3)监测计 进入 SHUTDOWN 状态、LEDCNTLC 引脚保持低电平
您好、Susan:
1. 是否可以这样设计原理图?[/QUOT]您能详细介绍一下 BAT 线上的两个二极管吗?
2. 该设计是否对测量仪表有任何软件要求以及是否需要主机将配置数据发送到测量仪表[/QUOT]电量计完成编程后、应该无需在应用期间对其进行配置。 如果您能够在配置期间使用通信线路与之通信、那就足够了。
[报价 userid="628188" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463294/bq40z50-r1-application-issues/5616096 #5616096"]1)只要监测计未处于关断状态、LEDCNTLC 引脚将始终处于高电平
2) 2)如果 LEDCNTLC 引脚启用为高电平、电压值是多少
3)电量计 进入 SHUTDOWN 状态、LEDCNTLC 引脚保持低电平LEDCNTLC 不会一直处于高水平。 LED 功能依赖于 DISP 引脚接收高电平到低电平转换、然后 LED 将在 LED 保持时间详述的时间内导通。
此致、
Anthony
[/quote]