This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431A:VKA >Vref 或 VKA = VKAmax 时所需的最小阴极电流

Guru**** 2378770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431A, TLV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464831/tlvh431a-minimum-cathode-current-required-when-vka-vref-or-vka-vkamax

器件型号:TLVH431A
主题中讨论的其他器件: TLVH431

工具与软件:

团队成员、您好!

我们在新的开发中使用 TLVH431A。 当 VKA>VKA=Vkamax Vref 或 VKA=Vkamax 时,最小阴极电流是多少?

因为根据数据表中的下图、仅针对 VKA=TLV431 Vref 调节的最小阴极电流超过 Vref 电压是多少?

因为大多数测试都是在10mA 阴极电流且 Vref 的情况下完成的。 我们感兴趣的是当 VKA > Vref 时调节所需的最小电流。

等待您的回复!

Thansk  

Jayjit Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayjit:

    感谢您的提问!

    当 VKA > Vref 与上述 I_K (min)保持相同时、调节所需的最小电流。

    但是、需要按如下方式调整电路:

    仍然建议使用 Ika > 100uA 以确保该器件正常开启。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li