This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200-HT:P-MOS 建议

Guru**** 2380960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40200-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462827/tps40200-ht-p-mos-suggestion

器件型号:TPS40200-HT

工具与软件:

大家好、今天好、

我想用 TPS40200-HT 设计一个高温降压转换器、但几乎不可能找到工作电阻高达200ºC μ V 的 P-MOS。 是否可以使用 SiC N-MOS、如 G3R450MT17D 1700V 450mΩ SiC MOSFET -碳化硅 MOSFET - N 沟道增强模式- GeneSiC 半导体? 您能推荐任何其他选择吗?

非常感谢。 此致、

Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    此器件专为利用 P 沟道 MOSFET 而设计。 不建议使用 N 沟道 MOSFET 代替 MOSFET。 一般而言、我们不建议将特定的制造商元件与我们的器件配合使用、因为对 MOSFET 的需求通常取决于应用。 有关 选择合适 P 沟道 MOSFET 的更多信息、请参阅数据表中标题为"FET 选择标准"的部分。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 也可以使用 NPN BJT 吗?

    此致、Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eduardo、您好!

    否 此器件专为利用 P 沟道 MOSFET 而设计。 不建议使用 NPN BJT、它们将超出数据表参数范围。 在这种情况下、TI 无法保证性能。

    谢谢!

    Joshua Austria.