This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用评估板为外部 BQ76952 AFE IC 配置寄存器

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463529/bq76952-using-evaluation-board-to-configure-register-for-an-external-bq76952-afe-ic

器件型号:BQ76952
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

我是否可以使用 BQ76952 EVM 板 通过 BQStudioTM 配置外部 BQ76952 IC (设计的单独 AFE PCB 板)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya:

    您可以使用 BQ76952 EVM 板通过 bqStudio 配置外部 BQ76952 IC。 我会仔细检查 EVM 用户指南 原理图以考虑需要建立/更改哪些连接。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 请建议 更改连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya:

    仔细检查 EVM 原理图后、只要在 EVM 上使 AFE 保持关闭、J16和 J19分流器就会连接到 uC_SCL 和 uC_SDA、并通过外部 I2C 连接外部 AFE、它应该没有问题。  

    此致、
    Alexis