This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:μ A 电流校准

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463892/bq76952-current-calibration

器件型号:BQ76952

工具与软件:

我正在开发大于+-32A 的 BMS。
但是、我不知道如何使 GUI 显示值​​大于+-32A。
我应该如何在 GUI 上设置它?

如果要显示120A、应如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanchi:

    首先、您需要计算并选择正确的检测电阻。 如所示 第16.2.2节详细设计过程、 检测电阻的选择。  

    然后按照进行 第2.6节电流校准 BQ76x92校准和 OTP 编程指南中提供。

    此致、
    Alexis