This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:使用 EV2400和放大器;bqstudio 能够##39;无法识别器件

Guru**** 2813785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1, BQSTUDIO, BQ27421EVM-G1A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464465/bq27421evm-g1a-use-ev2400-bqstudio-can-t-recognize-the-device

器件型号:BQ27421EVM-G1A
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、BQ27421-G1 EV2400

工具与软件:

您好:

我在使用 EV2400连接到 BQ27421EVM-G1A 时遇到了一些问题 bqstudio 无法识别我的 EVB 器件、我已经检查了两个器件之间是否连接了 I2C SDA 及 SCL TP 和 GND、因此我怀疑 bqstudio 测试测试版可能不支持 BQ27421-G1、但您在 bqstudio 的网站 bqstudio -稳定时没有下载选项、我可以从何处获取该选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您应该使用最新版本的 BQStudio-Test (使用测试版本是很好的做法)。  

    确保正确地为电路板供电。

    此致、

    Adrian