This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:1.8V 输入电压的 P2P 替代产品

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV700, TLV702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464158/tlv700-p2p-alternative-for-1-8vin

器件型号:TLV700
主题中讨论的其他器件: TLV702

工具与软件:

尊敬的专家:

客户误使用了 输入电压为1.8V 的 TLV70012DSER、而 TLV700 (min)其实仅支持2V。 我们是否还有其他 P2P 替代解决方案?

谢谢!

解决了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Allan、  

    遗憾的是、唯一的 P2P 选项 TLV702没有1.2V 选项、并且 Vin min 为2V。  

    TLV75512PDRVR 是更好的选择。  

    BR、

    -Jimmy