This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2819-REP:EP、未获取输出

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464970/tps2819-ep-tps2819rep-not-getting-output

器件型号:TPS2819-TPS2819 EP

工具与软件:

我使用 TPS2819MDBVREP、将25V 连接至 Vdd、Vcc 连接至 GND。 稳压输出测量值约为11V。 应该与数据表中的目标一致。  我使用5V 脉冲驱动输入、但输出什么都不显示。 输出为开路、并且在输出上看不到任何脉冲。 从数据表基准电路来看、在没有连接负载的情况下、输出应该可以正常工作、但我看不到任何东西。 我换了 器件、认为它可能是爸爸、但仍然得到相同的结果。 有没有我在这里失踪的东西? (不确定 REP 零件是否不同、但"零件号"字段无法找到此零件号)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Scott、

    感谢您就有关 EP 的问题联系 TI。

    您的原理图显示引脚4 (OUT)连接到 GND。 这样、输出级将无法向输出端输出高电平信号、因为它对地短路。 请断开与 GND 的连接、然后使用新器件重试此连接。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是原理图错误。 它未连接至 GND  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看数据表时、我意识到输入电平必须为 Vcc 的2/3。 我将输入更改为7.3V、它无法正常工作、所以我将它提高到8V、电路现在可以工作了。 .