主题中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65987
工具与软件:
您好、TI 论坛。
我一直在努力解决这个问题一段时间,但没有成功。
我想使用通过 I2C 引脚连接到 TPS65988评估板的 Arduino Uno、用于两个目的:
- 其中 Arduino 将作为外部存储器并等待 TPS 在启动时请求数据的一个场景
- Arduino 会主动尝试将配置数据写入 TPS65988寄存器的一个场景
很遗憾、我遇到了几个问题:
- 尝试写入寄存器不会导致寄存器数据在回读时发生变化
- 我已尝试了解4CC 的使用、但在这方面没有取得任何重大成果
- 使用自定义工具时、我似乎无法将我的配置导出到器件 RAM、请参阅下图以了解如何与 Tiva 配合使用。 请注意、这是在从系统中删除 Arduino 的情况下尝试的、以避免任何可能的干扰。


这是尽管当我使用适配器设置,一切似乎都好. 下面是适配器设置的图片和我在 Arduino Uno 上运行的当前代码所读出的内容的图片。

希望您能帮我解决这个问题。
提前感谢、
此致
胜利