This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:超级电容器平衡电路

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1, TL431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463751/tl431-q1-supercapacitor-balancing-circuit

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件: TL431

工具与软件:

是否可以将 TL431-Q1 并联稳压器用作超级电容器平衡器?

我有一个12V 的电源,输出电流限制为100mA .  如果我理解正确、就应该能够 在超级电容器充电时使用 TL431-Q1将超级电容器电压钳位到2.5V (小于2.7V 额定值)。  充满电后、它们应平衡至~2.4V、此时 TL431-Q1应仅传导静态电流。  这可以有效地使用 TL431-Q1作为齐纳二极管替代器件、以实现更 精确的平衡电压钳位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    感谢您的提问!

    明天我可以尝试在实验室中进行一些测试以进行确认、但与此同时、我们需要考虑以下一些想法:

    五个 TL431器件上的2.5V 压降会导致总共12.5V 压降(大于 V1)

    2.一旦所有电容器均已充电、所有五个 TL431器件仍将开启并耗尽电流。

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    假设超级电容器在充电时完全平衡、我完全不会期望 TL431器件开启(因为12V / 5 = 2.4V、小于 VREF=2.5V)。   仅 在超级电容器无法同等充电的情况下(最坏的情况是一个超级电容器的充电速度比 其他超级电容器快得多)、才需要 TL431来钳制超级电容器电压。   

    当超级电容器达到平衡(~2.4V)时、进入 TL431的电流预计为基准引脚电流(最大4uA)+关断状态阴极电流(最大1uA)= 5uA 的总"导通"电流之和。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    即使对 TL431的基准施加2.4V 电压、也会产生一些 Ika、如下图所示:

    此外、我刚刚使用两个 TL431器件进行了测试、可以按照您的图中所示进行堆叠。 但是、即使在电容器充电之后、它们也会根据图表中的 V1和 R1保持有源电流和漏极电流。 它们的行为符合预期、每个 TL431上大约有2.5V 的压降、直到 GND。

    如果您有任何问题、请告诉我、我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Andrew Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您进行该测试!

    只要电流小于1mA、我就不关心电容器充满电时通过 TL431消耗的电流(与我的其他系统负载相比、它可以忽略不计)。  

    鉴于此、只要我能够确保充电电流限制在小于 TL431的电流限制(目前我将其限制为100mA 恒定电流充电)、这看起来是一种在充电时钳制电容器电压的良好解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰西卡、您好!

    我很高兴听到这将适用于您的应用!

    现在没有其他问题了、我将关闭该主题。 要重新打开该主题、只需回复此消息。

    此致、

    Andrew Li