主题中讨论的其他器件: TL431
工具与软件:
是否可以将 TL431-Q1 并联稳压器用作超级电容器平衡器?
我有一个12V 的电源,输出电流限制为100mA . 如果我理解正确、就应该能够 在超级电容器充电时使用 TL431-Q1将超级电容器电压钳位到2.5V (小于2.7V 额定值)。 充满电后、它们应平衡至~2.4V、此时 TL431-Q1应仅传导静态电流。 这可以有效地使用 TL431-Q1作为齐纳二极管替代器件、以实现更 精确的平衡电压钳位。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
是否可以将 TL431-Q1 并联稳压器用作超级电容器平衡器?
我有一个12V 的电源,输出电流限制为100mA . 如果我理解正确、就应该能够 在超级电容器充电时使用 TL431-Q1将超级电容器电压钳位到2.5V (小于2.7V 额定值)。 充满电后、它们应平衡至~2.4V、此时 TL431-Q1应仅传导静态电流。 这可以有效地使用 TL431-Q1作为齐纳二极管替代器件、以实现更 精确的平衡电压钳位。
感谢您的帮助!
假设超级电容器在充电时完全平衡、我完全不会期望 TL431器件开启(因为12V / 5 = 2.4V、小于 VREF=2.5V)。 仅 在超级电容器无法同等充电的情况下(最坏的情况是一个超级电容器的充电速度比 其他超级电容器快得多)、才需要 TL431来钳制超级电容器电压。
当超级电容器达到平衡(~2.4V)时、进入 TL431的电流预计为基准引脚电流(最大4uA)+关断状态阴极电流(最大1uA)= 5uA 的总"导通"电流之和。
杰西卡、您好!
即使对 TL431的基准施加2.4V 电压、也会产生一些 Ika、如下图所示:
此外、我刚刚使用两个 TL431器件进行了测试、可以按照您的图中所示进行堆叠。 但是、即使在电容器充电之后、它们也会根据图表中的 V1和 R1保持有源电流和漏极电流。 它们的行为符合预期、每个 TL431上大约有2.5V 的压降、直到 GND。
如果您有任何问题、请告诉我、我希望这对您有所帮助!
此致、
Andrew Li