This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:用作24VDC 机器中的锂离子充电器

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464748/bq24610-used-as-li-ion-charger-in-24vdc-machinery

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ25820

工具与软件:

BQ24610是我们产品中最喜欢的充电器 IC。 现在、我们需要在重型机械中实施新版本。 根据数据表、最大工作电压为28V、我们知道、由于负载突降、总线电压可能高达200V。  

现在、我们的问题是:

1.- SNVA681A 中所示的负载突降保护可以快速满足 BQ24610的最大允许输入电压?

2.-在这种情况下可以使用哪些其他替代 IC? 电池组需要9A 充电电流(@3.7V)。

此致!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    Unknown 说:
    1.- SNVA681A 中所示的负载突降保护可以快速避免超出 BQ24610的最大允许输入电压?

    如 SNVA681A 所示的负载突降保护应该足够快、以便不超过 BQ24610的最大允许输入电压、但我们以前尚未进行此测试、我建议先使用 EVM 测试此情况、然后再将其实施到您的设计中。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian、感谢您的时间和回答。 您是否知道与 BQ24610类似但输入范围更大的 IC?

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    下面是我们所有电池充电器的列表:https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    我们没有任何支持100V 输入电压的充电器。 BQ25820是一款降压充电器、可在独立模式下使用、但最大输入电压为70V。

    这是否合适?

    此致、

    Christian。