This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:SourcePDO* GPIO 事件(#7~#13)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463851/tps25750-sourcepdo-gpio-events-7-13

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS25751

工具与软件:

您好:

我目前正在评估不支持 USB d+/d-和 USB BC 的纯受电设计。 但我需要对 SourcePDO* GPIO 事件(#7~#13)进行一些澄清。

1.这些描述中是否有任何拼写错误[a]?

2. SourcePDO[4..1]合约(#7–#10)和 SourcePDOContractBit[2..0](#11–#13)之间的关系是什么?

*例如、如果 PDO1是合约 PDO1、那么 SourcePDO1Contract 是否同时生效、而 SourcePDOContractBIT[2..0]变为{Deassert、Deassert、assert}? (值显示为{ SourcePDOContractBit2、SourcePDOContractBit1、SourcePDOContactBit0 })。

3.(跟进2.) 如果合同 PDO#大于#4、它是否仅在 SourcePDOContractBit[2..0]中表示?

4.  SourcePDO[4..1]合约(#7–#10)和/或 SourcePDOContractBit[2..0](#11–#13)能否用作特定受电方 PDO 的有效指示器以启用系统负载[B]?

[A] TPS25750 TRM
[B] 协商特定受电方 PDO 时的 GPIO 事件

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    1.感谢您突出显示这些错别字。 您的理解是正确的。  

    2. 这些 GPIO 事件通常用于启用外部直流/直流输出。 当协商供电方 PDOx (x<= 4)后、源 PDO 合约 GPIO (#7 -#10)生效为高电平、而  SourcePDOContortBit GPIO (#11 -#13)使用二进制编码输出来指示供电方 PDOx 的协商时间(请考虑此处的真值表)。  

    3.正确。 对于大于4的 PDO #、应改用 SourcePDOContractGPIO。  

    PD 作为供电方工作时、这些 GPIO 有效。 当 PD 作为受电方工作时、它们不会生效。  

    我还想重点介绍我们的后续器件 TPS25751、推荐用于新设计。 请参阅以下 常见问题解答。 

    此致、  

    Aya Khedr