This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:具有 I2C 接口的电量监测计、适用于15mA 电池

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466014/bq27427-gas-gauge-with-i2c-interface-which-is-suitable-for-15mah-battery

器件型号:BQ27427

工具与软件:

你(们)好

我非常喜欢 BQ27427的潜在简单集成
但我发现合适的电池容量是100mA 或更高

也许您可以建议可与15mA 锂聚合物电池一起使用的 IC P/N?

此致!
Bogdan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的目录中的任何仪表都不支持低至15 mA 6的电池  

    此致、  

    Jonny。