This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:仅采用电池组电压时出现 I2C 问题

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z620, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464318/bq28z610-r1-i2c-issue-when-only-pack-voltage

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQ28Z620BQ28Z610

工具与软件:

您好!

我在定制应用中使用 bq28z610-R1。 我在 I2C 通信方面遇到问题。


1/ SCL 和 SDA 数据线上的上拉电阻电压是多少? 3.3V、2.8V 或1.8V。

2/上拉电阻的值是多少? 3.3k?(带内部下拉电阻器的 I2C 器件并不常见。 这是什么原因?

3/如果 PACK=2.5V (= bq25电池充电器的涓流模式电压)并且 VC1=VC2=3.6V (=电池电压)、则 bq28 I2C 能够正常工作。 但 I2C 不能正常工作、PACK (引脚8)上仅具有2.5V 电压;VC1/VC2上无电压。 您对此行为有何解释?

4/我看到具有 I2C 1.2V 移位电平的新器件 bq28z620。 是不是要解决这种问题?

感谢你的帮助

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    我们的 EVM 将 SDA 和 SCL 线路上拉至稳定的3.3V 电源。  

    在我们的 EVM 上、我们通常使用10k Ω 的上拉电阻器。 不要使用下拉电阻器。  

    3.和4. 能否详细说明这两个问题?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonny、感谢您的答复。

    1/正常。 3.3V。 但数据表上没有关于它的指示?  

    2/是。 请确保不要在我的 PCB 中添加下拉电阻器。 BQ28的数据表中提及了下拉电阻(2次)。 这对我来说很奇怪。 如果您需要、我可以提供页码吗?

    3&4/是。

    对于3/仅当 VPACK 存在且 VC1=VC2等于电池电压(3.6V)时、BQ28才在 i2c 命令处应答。 如果我断开电池、bq28不能应答 i2c 命令。 如果我重新连接电池、bq28将再次应答。 您对此行为有何解释吗?

    对于4/我在 VCx 无电压下进行测试、并增加 VPACK 电压

    ->在 VPACK=2.5V 时、无 i2c 通信

    ->使用 VPACK>3.5V I2C 通信良好

    所以我看到 bq28更新(bq28z620)增加了1.2V I2C 移位电平。 我的问题是:您认为 bq28z620更适合我的应用吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于3/仅当 VPACK 存在且 VC1=VC2等于电池电压(3.6V)时、BQ28才在 i2c 命令下回答。 如果我断开电池、bq28不能应答 i2c 命令。 如果我重新连接电池、bq28将再次应答。 您对此行为有何解释。

    如果您要断开电池、这可能是您看到的 I2C 行为的原因。 当您断开电池连接时、您将断开电量计的电源、从而将其关闭。 如果电量监测计未通电、您将无法与它通信。  

    [报价 userid="627596" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464318/bq28z610-r1-i2c-issue-when-only-pack-voltage/5619395 #5619395"]因此、我看到 bq28更新了(bq28z620)、增加了1.2V I2C 移位电平。 我的问题是:您认为 bq28z620更适合我的应用吗?[/QUOT]

    这取决于您的系统要求。 如果 I2C 总线支持1.8V I/O、则 BQ28Z610应该合适。 这需要由您根据自己的系统做出决定。  

    此致、  

    Jonny。