This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426 SOC 不准确

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465889/bq27426-bq27426-soc-is-not-accurate

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好!

我的客户在使用 BQ27426时遇到问题。

RD 将 终止电压设置为3.3V。 终止电压是系统关断电压、以及 RSOC 0%相对电压。

但现在、当放电达到3.3V 时、SOC 仍然为9%。 然后、当关断电压达到3.3V 时、它将关闭。 插入和充电可以使 SOC 通常从0%增加。

  • 是否有任何其他设置可以检查以确定它们是否正确? 或任何其他我可以建议我调整的设置?
  •  该电量监测计是否具有学习功能? 在多次充电和放电后、它是否会变得越来越准确? 是否可以获取和应用准确的曲线?

BR、

Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:  

    您必须完成以下几项操作、才能期望 SOC 准确运行:  

    • 您必须使用 GPCCHEM 工具匹配您正在使用的 chemID。  
    • 您必须成功完成学习周期。  
    • 每次下电上电或重新启动时、您必须创建黄金映像并将其编程到测量仪表上、否则测量仪表将使用默认配置(这可能与您的配置截然不同)。  
    [报价 userid="620462" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465889/bq27426-bq27426-soc 不精确"] 此电量计是否具有学习功能? 在多次充电和放电后、它是否会变得越来越准确? 是否可以提取并应用准确的配置文件?

    是的、电量监测计会在电池循环时获知电池参数、但这是 ROM 电量监测计、因此每次进行下电上电或重新启动时、电量监测计都会恢复为默认配置、您需要对黄金映像重新编程。  

    此致、  

    Jonny。