This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1EVM:DNP 元件 BOM

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465385/lm5164-q1evm-dnp-components-bom

器件型号:LM5164-Q1EVM

工具与软件:

大家好、

您能否分享此 LM5164-Q1EVM 的完整物料清单? 所有的 BOM 不放置组件未在 EVM 用户指南中列出、这就是原因。

不是很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashenafi、

    您是否提及 DNP 成分?  典型的这些 compoenents 不是需要的。  R 和 C2的值可以是1 Ω 和220pF 等。  C12和1可以是22uF、R3为1欧姆。  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    是的、这些是您刚才提到过的、也是所有其他东西。 我知道它们是可选的、但我想测试有无它们的电路。 如果您能提供所有这些器件的 BOM、我很感激。  
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashenafi、

    我在之前的回复中提供了上述值。  希望这对您有所帮助。

    David。