This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:SLUSDB2B、图 6-15 (软启动时序图):4.65V 下正常运行行下的25uA 注释意味着什么

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465613/ucc28950-slusdb2b-fig-6-15-timing-diagram-of-soft-start-what-does-the-25ua-annotation-under-the-normal-operation-line-at-4-65v-mean

器件型号:UCC28950

工具与软件:

Mike、您好!

SLUSDB2B、图 6-15 (软启动时序图): 4.65V 下正常运行行下的25uA 注释意味着什么?

我今天早些时候对您的帖子没有回复(有关关断前电流限制的连续周期数)、因此我以相关问题的形式提出了这个问题。

此致、

Nitish Agrawal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    25uA 是软启动电容器上的上拉电流。  当它达到4.65V 时、它不再提供电流。  如果您达到2V 的逐周期电流限值、软启动电容器将根据图16-15进行放电。  如果您不触发过流断续模式而停止达到逐周期电流限制、软启动电容器将通过图中所示的25uA 再充电至4.65V。  还有一个1k 欧姆的电阻器、当 SS 引脚上的电压为3.7V 或更高时、也将帮助拉软电容器、

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、