This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:输入电压高于输出电压的升压器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465964/lm5158-booster-with-higher-input-than-output-voltage

器件型号:LM5158

工具与软件:

您好!

我们打算在输入电压为9V - 50V 且输出电压为50V (最大负载电流为0.3A)的升压配置中使用 LM5158。

这意味着输入电压可以相同、或者由于输入电压的容差、可以大于输出电压。

根据数据表、当输出电压的典型值为设定的110%(最大值113%)时、存在过压保护、这会关闭稳压器。
在100%到最大值之间的范围内发生了什么 113%?
稳压器是否会损坏?

谢谢你。。。

此致

沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、

    感谢您的咨询。

    这对设备来说不是问题、您可以这样做。 当输入电压接近目标输出电压时、器件将越来越多地减小占空比、直到它开始跳过脉冲或完全停止开关(就像在过压保护中一样)。 由于二极管的存在、 即使器件没有任何动作、输出端也会出现 Vin 减二极管压降。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    谢谢-我已经这么想了,但比遗憾更安全;-)...

    此致

    沃尔夫冈