This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:平均输出电流限制

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465934/lm3488-average-output-current-limiting

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM5155

工具与软件:

我希望在升压转换器中使用 LM3488以30V 的电压为电池充电。 遗憾的是、我只有一个能够在3A 时输出20V 电压的电源、而电池在充电时可能会消耗更多电流。 LM3488有一个电流限制功能。 但是、似乎此电流限制针对的是最大开关电流、而不是输出到负载的平均电流。

因此、我的问题如下:

1) 1)我对电流限制功能的理解是否正确? 或者、它是输出到负载的平均电流的实际电流限制。

2) 2)如果我的理解是正确的、是否有器件允许我设置输出电流限制、过流行为是转换器钳制电流消耗、而不是关闭。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您对电流限制特性的理解是正确的。 它仅调节峰值电感器电流、而不是平均电流。
    它还用作一种保护功能、不用于调节电流。

    理论上、您可以计算预期的电感器纹波电流并相应地设置器件电流限制 、但由于反馈调节环路被电流保护功能覆盖、因此调节可能不稳定。
    此外、您不能使用 LM3488更改软启动时间、因此启动会带来额外的高浪涌电流问题。
    因此、不建议使用此方法。

    最佳解决方案应添加一个外部调节环路来调节输出端的恒定电流、并将该环路馈入 COMP 引脚。
    您也可以考虑使用 LM5155器件来解决此问题、它更加现代化、具有可调软启动时间以处理启动期间的浪涌电流问题。
    https://www.ti.com/product/LM5155

    如果您对此建议还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5155是否也以与 LM3488相同的方式限制电流(峰值电感器电流限制)? 这是我对数据表的理解、但如果我弄错了、请进行更正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    确切地说、LM5155使用与 LM3488相同的峰值电流限制器。
    外部环路也可以与 LM3488配合使用、我只推荐 LM5155、因为这款器件更现代、并且具有改进的附加功能、例如前面提到的外部软启动。

    此致、
    Niklas