This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:关于994AE 的认证问题

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465920/tps65994ae-certification-question-about-994ae

器件型号:TPS65994AE

工具与软件:

您好、先生、

 我的客户在 Type-C 认证方面遇到问题。 您能帮助检查一下如何分离它吗? 谢谢。

结果

注释

1.

Type-C 功能

Ellisys

开来

LeCroy

失败

TD 4.9.5源交替模式测试
[TD/4.9.5.V.6] SBU 引脚未处于 USB 安全状态。

此致、

Gary Teng

e2e.ti.com/.../X11G3_5F00_Teledyne-LeCroy-USB-Compliance-Result.HTML

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    TPS6599x 系列通过多路复用器器件的 GPIO 或 I2C 控制来控制 SBU 引脚。 如果未禁用该功能、则可能就是问题所在。 否则、这可能是非 PD 问题、因为这里的 PD 不是端接器件。  

    请查看您是否可以确定 SBU 是由 PD 控制器控制的 I2C 还是 GPIO、并向我们提供此信息、包括设置的事件。