This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B25:在使能引脚上请求内部上拉电流值- TPS543B25RYSR

Guru**** 2766795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465333/tps543b25-request-for-internal-pullup-current-value-at-the-enable-pin---tps543b25rysr

器件型号:TPS543B25

工具与软件:

大家好、团队成员:

 TPS543B25RYSR 的 ENABLE 引脚上的内部上拉电流(IP)值是多少?

我们需要此数据来确定该引脚所需的驱动强度。

此致、

P. Sam Durai.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使能从0V 上升到1.1V 时、使能引脚电流为1.75uA IP。  启用器件 Ih 后会添加一个额外的电流。  

    IP = 1.75uA

    IH = 11.6uA - 1.75uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复和善意、请 确认1.75uA 不是启用稳压器所需的输入电流、它是内部上拉电流源值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果该引脚保持开路、则默认使用上拉电流来启用器件。