请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 工具与软件:
大家好、团队成员:
客户并行使用 UCC28740、在进行 故障测试(输入电源故障)时、发现其中一个器件无法重新开始工作。
下面是波形
- 蓝色是正常 UCC28740输出、绿色是异常 UCC28740输出
- 黄色表示 UCC28740 Vcc 正常、红色表示 UCC28740 Vcc 异常、该差异是由于不同分压电阻器导致的、以确保异常 UCC28740的 VCC 必须大于所需的23V (最大值)

很奇怪、我在调整 分压器电阻之前的原理图是相同的、但一个器件可以工作、而另一个器件无法工作。 您能在这里提供您的专业建议吗? 提前感谢。
BRS、
Francis