This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:导通时间限制和延迟时间

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465715/ucc28220-conduction-time-limitation-and-delay-time

器件型号:UCC28220

工具与软件:

我们使用 UCC28220 PWM 控制器进行 BB-BOOST 控制、发现最短导通时间约为270ns、无法缩短导通时间。 是因为这个芯片有最短导通时间限制吗?

另外、我看到的是下面的曲线。 例如、当结温 升至 Tj=Tj= 105 ℃ 时、0.6V 延迟会突然增加到100ns、没有超过100ns 的指示。 您能否帮助确认最大延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据数据表、每个脉冲从设置的 CLK 开始、在与反馈环路设置的 PWM 比较器阈值进行比较后、以 CSx +斜率结束。 您需要捕获波形、以了解为什么270ns 最小脉冲会受到您的设计和运行条件的影响。 例如 Vin、电感值负载条件。 IC 没有专门设置最小脉冲。

    CSx 具有0.5V 内部偏移、因此、这就是您所显示的图形中延迟时间发生垂直变化的原因。 25C 适用于不同温度下发生变化的典型 then。