This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:应用问题

Guru**** 2501165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62065-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465866/tps62065-q1-application-issue

器件型号:TPS62065-Q1

工具与软件:

你好、专家

客户的 PCB 使用我们的 TPS62065-Q1、目前客户需要在环境温度60℃ 下工作、90%的环境湿度、1000小时的连续运行、我们的芯片是否支持、我们能否给客户提供一些关于芯片耐久性的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colt:

    允许的最高结温为125度。 如果它保持在该值以下、则应该没有问题。

    谢谢!

    法尔海恩