This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:它们可以并联使用吗?

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465731/tps65135-can-they-be-used-in-parallel

器件型号:TPS65135

工具与软件:

您好、朋友:

   我想问一下这个 IC 是否可以并行使用吗? 工作条件:Voutput=±2V、Iout=2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    该器件不支持并行模式。

    BR

    Patrick