This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2736:lm2736电路检查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2736, TPS629210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462115/lm2736-lm2736-circuit-check

器件型号:LM2736
Thread 中讨论的其他器件: TPS629210

工具与软件:

我使用 LM2736设计了一个电路输入15V 至10.6V 输出。 电路运行是否有任何问题?

lm2736.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FB 引脚上的 C16 0.47uF 过大、可能会影响环路稳定性、其他设计还行。

    LM2736是旧器件、Pls 尝试使用接近推出的产品进行新设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有哪些新设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 TPS629210是否满足您的应用要求。