请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2736 Thread 中讨论的其他器件: TPS629210
工具与软件:
我使用 LM2736设计了一个电路输入15V 至10.6V 输出。 电路运行是否有任何问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.