This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:并联运行

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465149/tps25947-parallel-operation

器件型号:TPS25947

工具与软件:

根据我们的产品要求、我们需要 以并联配置使用电子保险丝器件 TPS259474ARPWR。 这里的问题是、如果两个器件之间的电流分布不均匀、并且两个 器 件中的任何一个尝试提供超过额定输出电流(5.5A)的电流、那么即使总电流处于两个器件的累积输出电流限制范围(5.5 + 5.5 = 11A)内、两个器件也将关闭。  因此、务必要知道两个器件之间的输出电流差异不会很大。


考虑到两个 IC 的布线相同、通过此并联操作、我们可以预期的最大电流增量是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    这完全取决于路径阻抗、其中包括器件的布线阻抗和 Ron。 我不能对布线阻抗做任何注释。 对于 Ron、可能的变化是15m Ω 至45m Ω、但这是在 PVT 上。 在您的情况下、V 和 T 将相同、因为这是并联运行。 因此、您不会实际看到变化超过4-5 m Ω、最坏的情况是大约10 m Ω。

    如果您分享您的工作电压、电流和温度、我可以更好地估算您预计会出现多大的变化。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    最大工作电压为25V、最大预期电流约为8-9A。 产品的工作温度在-10°C 至50°C 范围内。 正如我先前提到的、认为布线阻抗对于两个器件都是理想的。 因此、我要寻找的唯一变化是两个部件之间的差异。  

    谢谢!

    Rutvik Naik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rutvik:

    首先我要说的是、这是一个23V 器件。

    关于您的应用、在25°C 的运行条件下、器件的 Rdson 预计会从23V/4A 的平均值变化到5A、相差+/- 6%。  

    此致、
    Arush