This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:并联连接以实现更高电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464493/lmg3100r017-parallel-connection-for-higher-current

器件型号:LMG3100R017

工具与软件:

您好!

LMG3100R017是否可以作为并联连接来实现更高电流?

如果是、预计会出现什么问题、需要什么额外的电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:


    是的、LMG3100可以并联以实现更高的电流输出。 主要问题是由于传播延迟与布局不对称之间的固有差异而导致的电流分布偏斜。 但是、如果我们有对称布局、那么大多数问题可以缓解。
    我们构建了一个带有6个并联半桥的电路板、该半桥被配置为降压/升压级。 我们将于2月初取得一些初步成果

    您能告诉我愿意在并行配置中使用 LMG3100的这位客户吗?

    此致、
    Madhur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    客户是用于电池测试的更好电池。

    现在他们使用的是分立式解决方案、但我要推广集成式解决方案。

    谢谢。