This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:脉冲跳跃/突发模式

Guru**** 2529120 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465230/ucc28c43-q1-pulse-skipping-burst-mode

器件型号:UCC28C43-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

工具与软件:

大家好、

我们在产品的反激式应用中使用 UCC28C43器件、我们注意到、对于高输入电压和典型负载、控制器似乎进入脉冲跳跃/突发模式。 但是、电压输出保持在额定电压值。  

在查看了数据表后、我没有任何相关说明、因此我不知道给定器件中是否允许或甚至是否存在该模式。  

我很乐意得到更多关于这方面的说明吗?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在相同电流阈值的高输入电压下、CS 的速度要快得多、因此脉冲宽度会变窄。 如果 COMP 电压由于输出调节而变小、并且当 COMP 电压达到大约小于1.1V 时、脉冲宽度可能变为零、因此您会看到脉冲跳跃。

    这是允许的、并且正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复