This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:MOSFET 栅极引脚上的压降

Guru**** 2582815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1463579/bq76952-voltage-drop-on-mosfet-gate-pin

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

在我的设计中、我使用了6个并联的 MOSFET、并制作了如下所示的驱动器电路。

我使用了 BJT 以缩短关断时间。

电荷泵电容器的值为1uF、电荷泵生成的电压为11.45V。

然而、CHG 和 DSG MOSFET 的栅极电压仅为9.75V。 一个二极管压降是由 U5和 U10造成的。

额外的1V 压降在哪里? 有哪些方法可以提高 VDS?

我还注意到、当通过 MOSFET 的电流增加时、电压进一步下降。 上述值是0A 时的值。 在5-10A 下、存在大约0.5-0.8V 的压降。 电荷泵电压保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mrinal、

    您是否介意分享 FET 的完整原理图? 很可能会在某个位置发生泄漏。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的 MOSFET 原理图:

    我在共漏极 MOSFET 的源极引脚之间有一些并联 TVS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这可能与 MOSFET 损坏有关。 每次 IC 在放电期间关断时、都会有一个 MOSFET 烧毁。

    其中一个栅极甚至未连接的 MOSFET 在 IC 关闭时烧毁。 我检查了开关时间、发现 CHG 关断时间约为30us、而 DSG 关断时间为2-3us。 DSG MOSFET 在 CHG MOSFET 之前关断。 这会导致电流通过体二极管、直到 CHG MOSFET 关断。

    在放电周期期间、IC 是否不会先关断 CHG MOSFET、然后关断 DSG MOSFET? 或者我们是否必须注意电路中的计时?

    压降可能与 MOSFET 故障有关。 我目前还不确定、因为有时即使是新推出的 MOSFET 也会出现这种情况。

    编辑:

    我已将 DSG 关断时间增加到10-12uS、并注意到 MOSFET 到目前为止尚未烧毁。 但是、当电流20A 开始导通时、栅极电压从10V 下降到5V。 我已经将电荷泵电容器增加到2 μ F、但导通时电压仍降至5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mrinal、

    FET 驱动器具有可通过外部电路调节的关断强度。 也可以只使用外部电路来执行关断、而这主要是通过 PNP 晶体管完成的。

    我很高兴听到您解决了 FET 烧毁的问题、因为若关断速度过快、可能会导致此问题。 该 MOSEFT 故障常见问题解答 也可能有助于回答/解决某些问题。

    您是否介意分享您分享您分享的器件的 BOM 列表?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我昨天就弄清楚了问题。

    根据应用手册、我在 IC 的 BAT 引脚上放置了一个100 Ω 和1uF 的滤波器。 这些值与我的其他设计非常完美、但 IC 未编程为驱动其中的 MOSFET。

    我发现将100欧姆电阻器替换为10欧姆是可行的。 为了进一步说明、我首先在滤波器中增加了一个1uF 电容器、从而提高了栅极电压。 不过、电压仍然降低了一点。 然后我将电阻器短路后发现了更大的改善。 最后、当电容为10欧姆和1 μ F 时、栅极电压相当稳定、在10V 左右。 输入滤波器无法向电荷泵提供足够的电流来保持栅极电压。