This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:TPS61220失败

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434468/tps61220-tps61220-failed

器件型号:TPS61220

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们将在器件中使用 TPS61220DCKR 升压转换器、该转换器现已处于生产阶段。

最近、我们收到了有关升压转换器因反馈电阻器问题而出现故障的投诉。 具体来说、升压转换器的输出电压意外增加到5V 或4.4V、而不是保持3V。 在调试过程中、我们发现反馈电阻出现故障、导致输出电压升高。

请分享您对该故障的可能根本原因的见解吗?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha Karthikean:

    你是否尝试过启动开路负载。 您能 帮助提供一些波形、指示 Vin、Vout SW 和电感器电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    您是否需要有缺陷电路板的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您答对了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 会尝试让你知道!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    请查找该部分的原理图。

    附加位于 OK 板和 NOT OK 板中的 Vin、Vout、IL、SW 图像、供您参考。

    电路板不正常的 IL:

    OK 电路板的 IL:

    不正常电路板的 Vin 和 Vout:

    OK 电路板的输入电压和输出电压:

    不正常电路板的开关:

    电路板不正常的 SW -缩放:

    电路板不正常的 SW -缩放:

    OK 电路板的开关:

    OK 电路板的 SW -放大:

    OK 电路板的 SW -放大:

    请做必要的。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snela、

    我非常怀疑反馈电阻器被错误地放置在 故障部分. 您能否仔细检查一下、因为 Vout 大约为6V、远高于最大额定值。 此外、对于 SW 波形、您是否使用了失调电压? 因为我看到了负电压、这是异常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    感谢您的答复。

    器件在前几个月内正常运行、只有在这段时间后才开始有关升压转换器故障的投诉。 这表示最初安装了正确的电阻器、因为电阻器在发生故障之前有一段时间正常运行。

    我们观察到了 IL 波形行为:

    • 在故障板上、IL 波形从0V 开始(断电期间)、在上电期间上升至68mA。
    • 在工作电路板上、它从0V 开始(断电期间)、在上电期间稳定在13mA。

    请分享您对该观察结果的见解、并帮助我们确定问题的根本原因。

    此外、我们探测了 R6 (604k、0.1%容差) 10个工作板上的电阻值如下所示:
    206k、205K、205K、201.9k、205.5k、 203.9k、199.7k、206.2k、200.3k、201.6k。
    为什么这些值不一致?

    我们还使用故障电路板上的万用表探测电感值、并观察到如所示 过载 .

    期待您的反馈。

    电路板不正常 IL 波形:

    正常电路板 IL 波形:

    还有另一个疑问,

    以上两幅图像之间的关系是什么? 如何计算 IFB?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1、电阻有变化,是正常现象。

    2.您能否 观察电感电流的整个画面,如2ms 的刻度?

    3. IFB 是来自 FB 引脚的静态电流,它取决于器件本身。 您无需进行计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    请找到随附的图片以供参考。

    IL -正常电路板:

    IL -电路板不正常:

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我认为负载是不同的。 您能仔细检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我们先前发送的图像是使用万用表探测的。 现在、我们已使用采样频率为1GHz 的示波器对其进行了探测。

    这两个示例都是同一电路板的波形。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有点困惑。 您能否将两个部件运送给我进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    当然、我们将运送电路板。 请分享收货地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过私人消息发送。 热烈地结束这条线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    我们已发送板、并且已通过私人消息将跟踪号分享给您。

    请检查并继续进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    您收到电路板了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    此设备的专家不在办公室。 请期待延迟回复。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    感谢您的答复。

    我们什么时候会期待你的答复?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    坦率地说、我没有收到电路板、因为在我收到包装之前、定制部门需要特殊证明。 上周我刚提供了这些信息、希望在本周结束时提供这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    希望此消息能让您顺利找到。

    是否有与此相关的任何更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我现在回到办公室、本周将为您提供最新信息。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    是否有与此相关的任何更新?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我建议您提交 FA ,联系 CQE 团队验证设备。 我只能测试正常函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    如何提交 FA? 这是故障分析文档吗? 如何联系 CQE 团队?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有负责的 FAE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    我建议您找到现场团队提交 CQE 流程以对设备进行 X 射线检查。 如果您还有其他问题、请通过聊天向我发送消息。