This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:TPS552892 -降低纹波电压。

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465192/tps552892-tps552892-reduce-ripple-voltage

器件型号:TPS552892

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在使用器件 TPS552892设计5V 至8.4V 输入电源、5V 输出电源(附加文件)。

目前、在 FPWM 模式下、空载功耗为120mW、纹波为40mV。

因为我的应用是节能的、我切换到了 PFM 模式、空载功率被降低到20mW、但在250mV 时纹波非常高。 如何将纹波降低到50mV?

e2e.ti.com/.../TPS552892-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    PFM 模式比 FPWM 模式具有更大的纹波是正常行为。 可以添加更多输出电容器、从而降低纹波。

    此致、

    Mulin