This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:将 OVLO 连接至 GND

Guru**** 2518920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465449/tps2596-connecting-ovlo-to-gnd

器件型号:TPS259631

工具与软件:

您好!  

在我的设计中、我不想使用 OVLO 保护。 可以将 OVLO 引脚下拉至 GND 引脚吗?

我的输入电压为13V~14.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliyahu:

    是、将 OVLO 连接到 GND 将禁用 OVLO 功能。

    此致、
    Arush