This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171-Q1:有关 LM5171-Q1的 WEBENCH 仿真的问题

Guru**** 2529280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465326/lm5171-q1-question-about-webench-simulation-of-lm5171-q1

器件型号:LM5171-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5137

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我为客户的应用制作了 WEBENCH 仿真。 请查看下面的结果。

webench.ti.com/.../SDP.cgi

我有一些问题;

1. 30A 电流输出是否为每路输出15A? (共30A)还是每个输出30A? (总计60A)

2.您能为我的客户重新评论其他降压控制器(更简单)吗?

-输入:45V~75V

-输出: 12V, 30A.

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我无法打开您的结果。

    总输出电流将由两个相位共享。 如果您需要30A 输出电流、则每个相位将为15A。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    我会将该线程重新分配给降压团队、以获得更简单的器件。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    您是否需要降压转换器?  您是否需要双向电源?  上面尚不清楚您要考虑为您的应用选择哪种器件。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    如果降压转换器可以支持30A、则我需要降压转换器。

    不需要、我只需要一个输出、而不是双向。 WEBENCH 结果就是我输入客户的条件。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase:

    建议使用 LM5137双相、每相15A、具有20ms 可调软启动。  希望这对您有所帮助。

    David。