This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2854B-UC285V EP:工作电压范围

Guru**** 2511255 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464225/uc2854b-ep-operating-voltage-range

器件型号:UC2854B-UC2854B EP
主题中讨论的其他器件:UC2854B

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在 UC2854B-UC2854B EP 数据表中、工作电压值似乎相互矛盾。 我附上了一张显示该问题的图片供您参考。 列出的关断电压高于导通电压。 为了进行验证、我查阅 UC2854B 数据表、其中最大关断阈值电压被指定为11V。 您能否确认 UC2854B-UC2854B-ADC EP 数据表中提及的值是否正确?

此致、

Aravind S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UC2854B 的额定工作温度范围为-40C 至85C、UC2854B-UC2854C EP 的额定工作温度范围为-55C 至125C。 不同的温度范围决定了规格差异。

    对于每个单独的器件、UVLO 导通始终高于 UVLO 关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tan:

    数据表中提到的值不正确、对吧?

    此致、
    Aravind S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    仔细检查后、您回答正确。 突出显示的数字不正确。 UVLO 关断应遵循下表。

    感谢您指出这一点。