工具与软件:
我们目前正在使用 LP5860T 来驱动单芯片蓝色 LED (Vf = 2.7V 典型值)。 这种情况很好。
对于一个新项目,我正在寻找一个不同的 LED 需要 Vf > 6V (8V @ 100mA ).
TI 是否有类似 LP5860T 的矩阵 LED 驱动器可以处理高 VLED 电压? 理想电压高达18V (可以使用2个串联的 LED)
或者、您可以建议将高侧驱动器电路与 LP5860T 搭配用于此应用?
理想情况下、需要一个紧凑型解决方案、在 LED 短路的情况下保护 LP5860T。