This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860T:用于 VLED &gt 的外部高侧驱动器;6V

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464907/lp5860t-external-high-side-driver-for-vled-6v

器件型号:LP5860T

工具与软件:

我们目前正在使用 LP5860T 来驱动单芯片蓝色 LED (Vf = 2.7V 典型值)。  这种情况很好。

对于一个新项目,我正在寻找一个不同的 LED 需要 Vf > 6V (8V @ 100mA ).  

TI 是否有类似 LP5860T 的矩阵 LED 驱动器可以处理高 VLED 电压?   理想电压高达18V (可以使用2个串联的 LED)

或者、您可以建议将高侧驱动器电路与 LP5860T 搭配用于此应用?  

理想情况下、需要一个紧凑型解决方案、在 LED 短路的情况下保护 LP5860T。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您发送编修!

    很抱歉、LP5860T 无法支持正向电压 大于6V 的 LED。

    如果您可以接受使用外部 MOS 的分立方案、我可以帮助您了解我们的 TLC 系列中是否有合适的设备。

    BTW、能否共享您的应用和 EE? 我最好找到适合您的器件。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jared。

    应用是显示屏背光。   我不相信我们公司有 EE (FAE?) .   ~LED 平均正向电流为4 μ A 10mA 且最低12位数字调光分辨率的情况。

    BR, Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    请查看该器件 TLC69608 以了解它是否满足您的要求。

    BR、Jared