This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100EVM:以下条件下的效率

Guru**** 2534980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464546/tpsm83100evm-efficiency-in-below-condition

器件型号:TPSM83100EVM

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能在下面的配置中告诉我们 EVM 的效率吗?

  1. 3.3->4.5V、0.5A/0.7A 输出
  2. 3.3-5V、0.45A/0.65A 输出

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yishan、

    我们还没有数据、将执行基准测试进行确认。 请在此处等待我的更新。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    请查看下面的效率数据。

    3.3->4.5、0.5A eff 为92.1%

    3.3--> 4.5、0.7A eff 为90%

    3.3-->5、0.45A eff 为91.4%

    3.3-->5、0.65A eff 是89.2%

    此致

    TAO