This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:能否满足熟料规格?

Guru**** 2503705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461956/tps65130-can-meeting-clinet-spec

器件型号:TPS65130

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户面板规格为:

VDD = 2.3V 至2.7V、典型值= 2.5V

VGH = 12V 至13V 、 典型值= 12.5V

VgL=-13.5V 至-12.5V、典型值=-13V

0.3mA 至1mA 、0.68mA

0.3mA 至1mA 、0.63mA

那么关于 TPS65130可行吗?

如果有、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence

    我们的专家会很晚回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    是否有任何变化可将 VDD 提高至>2.7V?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick

    这是电池板规格、因此其不能随着增加而变化。

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢!

    此致、

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lawrence

    我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、专家

    有更新吗?

    谢谢!

    Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    很遗憾、我们没有支持2.3V VIN 的器件。

    BR

    Patrick