This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:数据表图6很奇怪

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465620/lmg2100r044-datasheet-figure-6-is-strange

器件型号:LMG2100R044

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表图6中、VCC 通过电容器连接到 GND。
我认为 VCC 应该连接到5V。 这个数字是错误的吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    VCC 应连接至5V。 该电容器用作去耦电容器。

    此致!

    Kyle Wolf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle San:

    感谢您的确认。

    您能否在下一次数据表修订更新中修复图6.1?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    我已经给我们的系统工程师发送了一封信、用来补充此更新。

    此致!

    Kyle