This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982DMC:在我们使用 Tapex Creek CCG5时、PD 可以##39;t 工作(凸点参考设计)

Guru**** 2593870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431458/tps65982dmc-the-pd-can-t-work-bumblebee-referece-design-when-we-using-the-tapex-creek-ccg5

器件型号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65987

工具与软件:

亲爱的大家好

  现在 我正在  英特尔 plugfest 测试中测试凸点蜂参考设计的 PD。 我发现 当 主机 链接  Tapex Creek CCG5和 TBT5板(与   bumblebee 参照 )连接   Tapex Creek CCG5时, PD 无法工作。

  主机无法找到 TBT5设备。  但我使用的  Tapex Creek TI83。 TBT5设备正常。 请帮助我修复 PD 问题。 非常感谢!

  如果您需要更多信息。 请告诉我   

  Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您的评论不清楚具体发生了什么、如果没有 PD 日志、我们只能提供有限的支持?

    您的意思是 PD 无法正常工作? 没有合同谈判? 主机无法枚举设备? 谁是主机、谁是设备?  

    似乎有两个测试正在执行、您能否为这两个测试提供 PD 日志?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Tommy   

      我详细说明案例、请查看 PPT。  

    e2e.ti.com/.../Bumblebee-ISSUE.pptx

     我有 PD 协议分析器实用程序。 因此、 我 将   为 这两个测试提供 PD 日志。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢你,我会看一下!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

      对不起。我有双重检查它    Tapex Creek TI83和 Tapex Creek CCG5与 TBT5板不能工作.

    请检查附件  

    e2e.ti.com/.../TBT5_2D00_TR.csv

    非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的参与! TBT3或 USB4似乎没有进入模式。

    您能否共享用于电路板的最新 pjt 文件?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6012.TX001M1.zip

    尊敬的 Kevin

    请 检查附件。  

    非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢!

    在这一周结束之前,你可以尝试一下。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

        "怎么样? 我等待它  通过 Thunderbolt 认证。 请帮助我检查案例的状态  

    非常感谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的耐心。

    我更深入地研究了日志和 PJT 并做了一些修改,应该可以解决这个问题!

    e2e.ti.com/.../Bumblebee.pjt

    看起来 TBT3 Alt 模式未正确启用、因此现在这应该适用于 Tapex Creek!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

      我使用 pjt 并测试它 ,但我发现 它总是失败. 请检查有关 PD 日志的附件

    e2e.ti.com/.../TBT5_2D00_TR2.csv

     顺便说一下。  您能否帮助确认最新固件  

     PD: F809.11.54.bin  
     DMC: TPS65982_E001_50_09_DMC.bin
     但是、 我  在 TPS65987_8_Thunderbolt 应用程序自定义6.3.7_B8J\tps6598x-application-customization 中找到一个文件 TPS65992_F809.11.AE.bin  

    您能否向我提供用于测试的最新 PD 和 DMC 固件版本文件? 谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您提供信息。 我明天会仔细检查一下、看看为什么它没有进入 TBT3。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin   

      "怎么样 ?  

     非常感谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您能否尝试此文件并让我知道结果?

    e2e.ti.com/.../full.bin

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin  

     我测试 Full.bin 发现同样的问题. 请检查日志文件

     e2e.ti.com/.../TBT5_2D00_TR3.csv

    请帮助我检查一下  

    非常感谢!

     Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢、我会在星期一之前看看。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

      现在情况如何?

      Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您能试一下吗?

    e2e.ti.com/.../5824.Alex_5F00_Bumblbee.zip

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

      我使用 5824.full.bin Alex_Bumblbee来测试它。 但我发现 FAIL 使用(TR 板)

     请检查日志。  顺便  说一句,如果我们不能支持 thunderblot3请告诉我. 我将报告英特尔。  非常感谢!

    e2e.ti.com/.../6138.TBT5_2D00_TR.csv

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我要看一下!

    您使用的 PD 固件确实支持 TBT3、如果主机支持、DFP 应已完成进入模式。 我不确定 DFP 为什么不尝试输入 TBT3、但我要深入研究一下日志。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin   

       我告诉大家详细测试信息  

       1.TestPC:Tinkpad win10 TBT 主机
       2. TR 演示采用(TPS6593+JHL7440)两个端口  
       3. PC、<->TR 板<->TBT5板(bumblebee)。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    谢谢!

    您能否在主机和 TR 板之间向我发送 PD 日志?

    谢谢!

    Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

     请查看 PD 日志 e2e.ti.com/.../TBT4HOST_2D00_TR.csv

    非常感谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    由于美国的假期、请给我们一些时间来回应。  

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris   

      "怎么样? "我不会骗你的。" 非常感谢!

     Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    Kevin 今天应该还会回来、这样就能浏览日志了! 请在星期三之前查看 PD 日志。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大家好     

       我 添加 更多问题。 请检查下一个文件。 请帮助我 一起修复它。 非常感谢!

    e2e.ti.com/.../PURPLELEC_5F00_TX001M1_5F00_DebugHistory_5F00_0107105301.xlsx

    e2e.ti.com/.../PURPLELEC_5F00_TX001M1_5F00_PD_5F00_Report_5F00_0107105301.pdf

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    虽然 Kevin 老师出来了、但我也趁此机会讲一讲。 我需要您提供一些关于此问题的额外信息。  

    e2e.ti.com/.../PURPLELEC_5F00_TX001M1_5F00_DebugHistory_5F00_0107105301_5F00_annotated.xlsx

    我已对您添加的合规性报告添加了评论。 我们需要帮助更改配置、放弃问题或修复一些将需要实际 LeCroy/Ellisys PD 日志的关键项目。 您能从 Alion 实验室提供这些产品吗?  

    TBT4HOST-TR.csv

    其次、在这种情况下、CSV 格式提供的 PD 日志没有多大帮助、因为我们无法对消息进行解码。 此处需要某种类型的实际分析仪日志。 我确实看了一下日志以了解发生了什么,但我看到 PD 协商到 TBT 模式,但不能告诉更多...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的   

     非常感谢!   
    首先,我们修复了  Allion 实验室的问题. 请查看链接以下载详细信息日志  

    https://allion-cloud.allion.com:20001/sharing/IdQGlrWK2

    我认为 第二个问题可能是 同样的问题  

     请修复    Allion 实验室中的 TX001M1问题。  

    非常感谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的    

      下一个文件是我们的项目文件 ,你可以仔细检查它. 给我一个新的文件来测试。  

    非常感谢!

    e2e.ti.com/.../TX001M1_5F00_PD.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您在我去 OOO 的时候联系我们!

    我将在明天之前查看的日志以了解合规性、并告知您我的反馈!

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin

      "怎么样?

      非常感谢!

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TI 美国今天就在假日。 请预计会有一些回复延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    结束该主题帖、因为我们现在正在查看电子邮件。

    谢谢!

    Kevin