This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:UCC27524未使用的输出配置。

Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC44273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464937/ucc27524-ucc27524-un-used-output-configuration

器件型号:UCC27524
Thread 中讨论的其他器件: UCC44273

工具与软件:

大家好、对于 UCC27524、我只使用 OUTB。  如果我不使用 OUTA、如何配置这些引脚?:"INA"、"ENA"和"OUTA"

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您就有关 UCC27524的问题联系 TI。

    仅供参考、我们确实有与 UCC27524类似的单通道低侧驱动器、例如 UCC44273。

    对于 INA 和 ENA、它们应连接到 GND、以防止在它们悬空时发生任何意外操作。 OUTA 引脚既可以保持悬空状态、也可以连接到 GND。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William、

    感谢您的快速响应。

    此致、

    John Holguin