This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:应用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465338/bq40z50-r1-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

你(们)好

我对使用 PBI 引脚有一些疑问、想问、我们需要使用 BQ40z50的 PBI 引脚进行控制。 具体的应用原理图如图所示、需要回答两个问题

1. PBI 管脚能否为外部 LDO 的使能管脚供电、电源电流约为1uA 到5uA
2.如果 PBI 管脚无法向外部 LDO 使能管脚供电、是因为它会影响 BQ40z50的性能、还是其他影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议使用 PBI 与任何其他元件交互、因为这可能会影响测量仪表的性能。 R5上的 GPIO 功能应该能够用作"Enable"(使能)。

    此致、

    Anthony