This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:应用问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465323/bq40z50-r1-application-issues

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

你(们)好

我有以下问题要问

1) 1) BQ40z50电表的 LED 引脚是否可在不使用时用作常规 GPIO 端口?
2) 2)如果 BQ40z50电感器的 LED 引脚用作 GPIO 端口、则需要对程序配置进行哪些更改?
3) 3)如果将 BQ40z50电感器的 LED 引脚用作 GPIO 端口、此 GPIO 端口的最大输出电流是多少?
4)如果 BQ40z50电量计的 LED 引脚用作 GPIO 端口、软件可以将其引脚配置为在电池表打开时保持高电平、在电池表关闭时保持低电平;
5) 5)如果将 BQ40z50电感器的 LED 引脚用作 GPIO 端口、它可以控制 LDO 的使能引脚吗?

非常感谢