This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050异常关断放电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464222/bq4050-bq4050-abnormal-shutdown-discharge

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、团队:

   现在、当使用 bq4050时、偶尔会出现关断放电 MOS 管的现象。 查阅了说明书后、找不到 MOS 管过热保护的机制、默认是打开 OTF 保护。 我需要知道 bq4050如何判断 MOS 管过热并需要保护、我可以在哪里看到这些数据?

  谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过热 FET 保护根据以下所示条件工作:

    如果可能、您能否共享电量计设置的 bqStudio 日志文件和当前.gg 文件?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony:ć

      我的意思是、bq4050过热 FET 保护是什么意思?它会通过 bq4050的内部温度传感器检测设定的保护条件并对其进行保护?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAStatus2()中的 FET 温度基于可配置的热敏电阻和器件获取的温度读数。 在 TemperatureMode 寄存器中、每个使用中的温度读数都可以配置为电芯温度或 FET 温度。 FET 温度还可以配置为表示配置的 FET 温度读数的最大值或平均值:

    此致、

    Anthony