This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关多 MOSFET 驱动电路的问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247, BQ76972, TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464389/bq76952-questions-about-multi-mosfet-drive-circuit

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76972TIDA-010208、TIDA-010247

工具与软件:

与之相关的人员、

我正在为 BQ76972设计多个 MOSFET 电路的驱动电路。 现在、我将遵循 SLUAA09A 中的建议。 如果我的理解正确、请参见图 5.2、R45和 R40需要较大尺寸、以处理反向充电电流。 其副作用是会减慢 DSG FET 的导通速度。 要提高速度、需要使用图 8.21可以通过。  

但是、当我查看参考设计 TIDA-010208和 TIDA-010247时、MOSFET 的驱动电路与 SLUAA09A 不同、我不确定主要原因是它们在关断电路中使用 P-MOSFET (例如 TIDA-010208中的 Q28和 TIDA-010247中的 Q49)、而 SLUAA09A 在关断电路中使用 PNP。

  V.S.

我的问题是:

1.您推荐哪种驱动电路、SLUAA09A 中的电路或 TIDA-010208/TIDA-0101247中的电路? 或者都按预期工作?

2.在 TIDA-010208中、R132、R133和 R135处于反向充电电流环路中。 它们仅有0603尺寸、我认为它无法处理16节串联电池的反向充电器连接的电流。

3.在我的应用中,我需要快速打开 MOSFET ,也需要反向充电器保护电路。 如果我不想使用超大尺寸的电阻器来处理反向充电电流、我想唯一的方法是使用 LD 引脚来控制 P-MOSFET (如 SLUAA09A 和 TIDA-010247中所示)、是这样吗?

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我将查看您指出的差异、并尽快就您的问题与您联系。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    感谢您的耐心。

    1.两个驱动电路都应该工作。 至于选择哪一款最适合、这取决于您作为设计人员的偏好。

    TIDA 参考设计在设计时考虑了某些市场。 例如、在设计 TIDA-010208时、我们专注于电动自行车、电动踏板车电池组应用或其他高电芯数应用。 TIDA-010247在设计时便考虑了储能系统。 中提到了这些 系统说明 严格的 TIDA-Design 指南。

    2. TIDA-010208 设计指南 提供了使用此参考设计进行的测试以及测试是如何执行的。

    3.我认为这些方法符合您的需求。

    此致、
    Alexis