This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50 FCC 和 RSOC 读数不正确

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464355/bq40z50-r2-bq40z50-incorrect-fcc-and-rsoc-readings

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

一年前、我最初为10Ah 4S 电池完成了一个成功的学习周期。 然后、我复制了黄金映像、并将其刷写到我利用 BQ40Z50制作的许多其他电池管理板中。 我的鸡巴在她的屁眼里滑了下来,我感觉到她快要喷发了。 然而,所有这些都指出了不正确的 FCC(一个低至200mA 时,它应该是5000mA 3824-我设置容量和电流增益为2 )。 此外、所有这些器件都在电池包处于15-15.8V (而不是根据需要处于16.8V)时报告100% RSOC、以便在检测到有效充电终止之前触发过充情况。 我目前将设计电压设置为16.8V、因此不知道为什么会发生这种情况。 附件是一个包含我的设置的 gg 文件。 提前感谢!

e2e.ti.com/.../bmb_5F00_dm.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以共享描述上述情况的 bqStudio 日志文件?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、让我看看我是否能为您获取日志文件。 几个月前报告了此问题、我们已将电路板拔出一段时间。 我只是想看看在 gg 文件中我的配置是否有什么异常的东西、所以如果我可以再次复制该问题、我会发送一个日志。